大家好、
我正在设计24通道 EEG 系统、并计划在菊花链模式下使用3个 ADS1299。 我对3个芯片之间共享公共信号几乎没有疑问。
我可以将所有3个 IC 的 RESET 引脚与 MCU 的一个 GPIO 共用一个、还是应该将 MCU 的单独 GPIO 引脚分配给每个 ADS1299 RESET 引脚?
我能否将所有3个 IC 的 START 引脚与 MCU 的一个 GPIO 共用一个、或者应该将 MCU 的单独 GPIO 引脚分配给每个 ADS1299 START 引脚?
所有3个 ADC 的 CS 引脚连接在一起。 这应该被进一步连接至 MCU 的 GPIO 或者微控制器的 SPI CS 引脚?
此外、在菊花链模式下、我只需为所有3个 ADC 发送一次 ADC 寄存器设置?