This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:ADS1299菊花链

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/788103/ads1299-ads1299-daisy-chain

器件型号:ADS1299

大家好、

我正在设计24通道 EEG 系统、并计划在菊花链模式下使用3个 ADS1299。 我对3个芯片之间共享公共信号几乎没有疑问。

我可以将所有3个 IC 的 RESET 引脚与 MCU 的一个 GPIO 共用一个、还是应该将 MCU 的单独 GPIO 引脚分配给每个 ADS1299 RESET 引脚?
我能否将所有3个 IC 的 START 引脚与 MCU 的一个 GPIO 共用一个、或者应该将 MCU 的单独 GPIO 引脚分配给每个 ADS1299 START 引脚?
所有3个 ADC 的 CS 引脚连接在一起。 这应该被进一步连接至 MCU 的 GPIO 或者微控制器的 SPI CS 引脚?

此外、在菊花链模式下、我只需为所有3个 ADC 发送一次 ADC 寄存器设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumit、

    感谢您的发帖!

    多个 ADS1299器件上的/RESET、START 和/CS 引脚可连接在一起并与 MCU 上的同一引脚共享。 /CS 引脚可连接到 uC 上的 GPIO 或 SPI 外设的专用/CS 引脚。 由您决定、但只要满足所有时序要求、它对 ADS1299没有任何影响。

    在菊花链配置中、/CS 和 DIN 引脚将全部连接在一起、并与 uC 上的一个 MOSI 引脚共享。 在此设置中、您只能向所有 ADS1299器件写入相同的寄存器设置。 如果您需要为每个器件设置不同的寄存器、则需要使用多个 GPIO 作为单独的/CS 信号。 DIN 可与所有 ADS1299器件保持共享。 这将允许您一次将寄存器设置写入一个 ADS1299器件。 读取数据时、所有/CS 信号可同时变为低电平、数据将通过第一个 ADS1299 DOUT 引脚以菊花链方式输出。


    此致、