Other Parts Discussed in Thread: ADS7828
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS7828 我正在考虑在设计中使用 ADS7828 I2C 8通道模数转换器,并希望了解基准输入选项及其模拟输入通道的电压范围。
假设 VDD = 3.3V
- 内部2.5V 基准案例:
- 单端输入范围是多少?
- 差分输入范围是多少
- 它是否允许输入电压>2.50伏、最高可达 VDD、还是限制为基准电压?
- 外部基准案例(考虑 Vref = 3.00V):
- 单端输入范围是多少?
- 差分输入范围是多少
- 它允许输入电压>Vref、最高 VDD 还是限制为基准电压?
- 将 Vref 连接到 VDD 是否有效?
- 对以上任何一项的满标量程有何评论?
谢谢、
Nick