This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7828:基准输入和电压范围

Guru**** 2587635 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/787662/ads7828-reference-inputs-and-voltage-range

器件型号:ADS7828

我正在考虑在设计中使用 ADS7828 I2C 8通道模数转换器,并希望了解基准输入选项及其模拟输入通道的电压范围。  

假设 VDD = 3.3V

  1. 内部2.5V 基准案例:
    1. 单端输入范围是多少?
    2. 差分输入范围是多少
    3. 它是否允许输入电压>2.50伏、最高可达 VDD、还是限制为基准电压?
  2. 外部基准案例(考虑 Vref = 3.00V):
    1. 单端输入范围是多少?
    2. 差分输入范围是多少
    3. 它允许输入电压>Vref、最高 VDD 还是限制为基准电压?
  3. 将 Vref 连接到 VDD 是否有效?
  4. 对以上任何一项的满标量程有何评论?

谢谢、
Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nicholas、您好!

    对于 Q1和 Q2器件 A 和 b:ADS7828的输入电压范围高达 Vref MAX、如电气特性表中所示。 参阅表 II、在单端模式下、捕获 CHX (+IN)上相对于 COM (-IN)的电压。 在差分模式下、您有各种组合可用于+IN 和-IN、但输入电压范围保持不变。 另请注意、IN 限制为+/-200mV。 对于 c 部分;也来自电气特性表;绝对最大输入电压可高达 VDD + 200mV、但高于 VREF 的电压将在 FS MAX 代码处削波。

    对于 Q3 -您可以将 VREF 连接到 VDD、但通常建议为基准使用干净的电压源、VDD 上的任何噪声或纹波都会影响转换结果的精度。

    对于 Q4 -不完全确定您在这里寻找的是什么、但满量程输入为+IN -(-IN)= VREF。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将 ADS7828内部2.50V 带隙基准用于 Vref。 是否有任何选项允许测量超出2.5V Vref、高达 VDD 的输入、例如通过片上输入定标器进行测量?

    同样的问题是、我提供外部 Vref、例如3.00V。

    否则、我将需要对输入电压进行分压、以使其保持在 Vref 限制范围内。

    谢谢、
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    满量程范围由 Vref 设置、该器件没有用于扩展满量程范围的内部 PGA。
    电压基准也可由高达 Vdd 的外部电压基准进行设置。
    例如、如果 Vdd 设置为5V、则 Vref 可设置为5V、输入满量程范围可从0V 到5V。
    如果 Vdd 设置为3V、Vref 设置为2.5V、则输入满量程范围为2.5V

    希望这能解释一下
    Cynthia