我使用 ADS1120实现±20mA 之间的测量。
该设备有8节电池、每节电池有一个 ADS。 这两个电池在它们之间相互隔离。
在许多这种细胞中,功能是可以的,组成部分是很好的。
但在上一个生产中、我看到6个组件在负度量方面出现压缩错误、仅在 FS 附近。
测试之一是用于测试输入线性的曲线。 我输入-20到20mA 之间的值、步长为1mA。
结果表为:
| 输入 | 通道1 | DIF-ESL | 通道2. | DIF-ESL |
| 0 | 0 | -1 | ||
| 1 | -818 | 818 | -818 | 817. |
| 2. | -1637 | 819 | -1636. | 818 |
| 3. | -2456 | 819 | -2454岁 | 818 |
| 4. | -3274. | 818 | -3273 | 819 |
| 5. | -4093 | 819 | -4090 | 817. |
| 6. | -4911 | 818 | -4908 | 818 |
| 7. | -5730 | 819 | -5727. | 819 |
| 8. | -6549 | 819 | -6545 | 818 |
| 9. | -7368 | 819 | -7363 | 818 |
| 10. | -8185 | 817. | -8182 | 819 |
| 11. | -9004. | 819 | -8999 | 817. |
| 12. | -9823 | 819 | -9817 | 818 |
| 13. | -10641 | 818 | -10636 | 819 |
| 14. | -11460 | 819 | -11454 | 818 |
| 15. | -12587 | 1127 | -12577 | 1123. |
| 16. | -13434 | 847. | -13427 | 850 |
| 17. | -14205 | 771. | -14200 | 773 |
| 18 | -14998 | 79 | -14992 | 792. |
| 19. | -15747 | 749. | -15739 | 747 |
| 20. | 0 | -15747 | 0 | -15739 |
| 0 | 0 | -1 | ||
| 1 | 819 | 819 | 819 | 820 |
| 2. | 1637. | 818 | 1637. | 818 |
| 3. | 2457. | 820 | 2455 | 818 |
| 4. | 3275 | 818 | 3274. | 819 |
| 5. | 4093 | 818 | 4091 | 817. |
| 6. | 4911. | 818 | 4910. | 819 |
| 7. | 5730. | 819 | 5727. | 817. |
| 8. | 6548. | 818 | 6545. | 818 |
| 9. | 7367 | 819 | 7363 | 818 |
| 10. | 8185. | 818 | 8181 | 818 |
| 11. | 9004. | 819 | 8999 | 818 |
| 12. | 9823. | 819 | 9818. | 819 |
| 13. | 10641. | 818 | 10636 | 818 |
| 14. | 11459. | 818 | 11453. | 817. |
| 15. | 12279. | 820 | 12272. | 819 |
| 16. | 13097 | 818 | 13090 | 818 |
| 17. | 13915 | 818 | 13908 | 818 |
| 18 | 14733 | 818 | 14726 | 818 |
| 19. | 15553. | 820 | 15544 | 818 |
| 20. | 16371. | 818 | 16363. |
819 |
DIF-ESL 该捆在一个步骤和下一个步骤之间进行差分。
如果线性是正常的、则所有步骤都是相同的、并且零件的正极和负极将彼此相似。
此测量值是其中一个电池单元、在其他电池单元中、测量值正常、并且正极和负极侧是相同的。
我的问题是这个问题是否有时间出现? 或者这是这些 ADC 的问题。
电池的电路、如果您需要、我可以向您发送。