This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120:负度量中 FS 附近的压缩出现问题。

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/786489/ads1120-problem-with-compression-near-fs-in-negative-measures

器件型号:ADS1120

我使用 ADS1120实现±20mA 之间的测量。
该设备有8节电池、每节电池有一个 ADS。 这两个电池在它们之间相互隔离。

在许多这种细胞中,功能是可以的,组成部分是很好的。

但在上一个生产中、我看到6个组件在负度量方面出现压缩错误、仅在 FS 附近。

测试之一是用于测试输入线性的曲线。 我输入-20到20mA 之间的值、步长为1mA。

结果表为:

输入 通道1 DIF-ESL 通道2. DIF-ESL
0 0 -1
1 -818 818 -818 817.
2. -1637 819 -1636. 818
3. -2456 819 -2454岁 818
4. -3274. 818 -3273 819
5. -4093 819 -4090 817.
6. -4911 818 -4908 818
7. -5730 819 -5727. 819
8. -6549 819 -6545 818
9. -7368 819 -7363 818
10. -8185 817. -8182 819
11. -9004. 819 -8999 817.
12. -9823 819 -9817 818
13. -10641 818 -10636 819
14. -11460 819 -11454 818
15. -12587 1127 -12577 1123.
16. -13434 847. -13427 850
17. -14205 771. -14200 773
18 -14998 79 -14992 792.
19. -15747 749. -15739 747
20. 0 -15747 0 -15739
0 0 -1
1 819 819 819 820
2. 1637. 818 1637. 818
3. 2457. 820 2455 818
4. 3275 818 3274. 819
5. 4093 818 4091 817.
6. 4911. 818 4910. 819
7. 5730. 819 5727. 817.
8. 6548. 818 6545. 818
9. 7367 819 7363 818
10. 8185. 818 8181 818
11. 9004. 819 8999 818
12. 9823. 819 9818. 819
13. 10641. 818 10636 818
14. 11459. 818 11453. 817.
15. 12279. 820 12272. 819
16. 13097 818 13090 818
17. 13915 818 13908 818
18 14733 818 14726 818
19. 15553. 820 15544 818
20. 16371. 818 16363.

819

DIF-ESL 该捆在一个步骤和下一个步骤之间进行差分。

如果线性是正常的、则所有步骤都是相同的、并且零件的正极和负极将彼此相似。

此测量值是其中一个电池单元、在其他电池单元中、测量值正常、并且正极和负极侧是相同的。

我的问题是这个问题是否有时间出现? 或者这是这些 ADC 的问题。  


电池的电路、如果您需要、我可以向您发送。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    是的、查看原理图并了解所使用的寄存器设置会很有帮助。 线性度显示在第7页电气特性表的数据表中。 典型 INL 为满量程范围(FSR)的8ppm、最坏情况为20ppm。 图7到10中也以图形方式显示了线性度。

    根据您的 FSR、您可能会看到一些变化、但不会看到您显示的变化程度。 由于我不知道基准电压、增益设置或有关设置的具体信息、因此我无法给出精确的值。

    我发现线性问题的唯一时间是输入电压不在正确的共模输入范围内、或者如果使用大串联电阻器进行输入滤波。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我在模拟输入上添加了的单元。  

    寄存器设置如下:

    初始配置:

    4000 (0100 0000 0000 0000)

    44D0 (0100 0100 1101 0000)

    4850 (0100 1000 0101 0000)

    4C00 (0100 1100 0000 0000)

    第一个捕获

    4000 (0100 0000 0000 0000)

    0008 (0000 0000 0100)

    0000 (0000 0000 0000 0000 0000)

    4050 (0100 0000 0101 0000)

    0008 (0000 0000 0100)

    电源电压为2.7V、外部基准为2.5。
    输入为20mA、在 ADC 输入中为2.5伏。

    串联电阻为1k、是否可能较大?
    它优先选择100吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我没有看到您附加的图片/绘图。  在尝试插入图片或文件时,请确保遵循以下指示:

    查看寄存器设置您已将器件设置为 Turbo 模式、以便数据速率以2000sps 运行。  您正在使用增益为1的 PGA、它限制了 ADS1120数据表第22页的第8.3.2.1节中给出的共模输入范围。  您还可以将数字滤波器设置为同时50/60Hz 抑制、这种抑制仅在20sps 的正常模式或5sps 的占空比模式下工作。  因此、在涡轮模式下运行时、此设置将被忽略。

    当 ADS1120由2.7V 电源供电、PGA 启用并使用增益1时、 共模输入范围 变为0.675V < AIN < 2.5V。  不清楚如何将输入连接到分流器以测量电流。  可以使用1K 串联电阻、但相对于 AVSS 和 AVDD 的实际输入电压非常重要、因为对于2.7V 单极模拟电源、该输入电压必须处于上面定义的共模输入范围内。

    由于测量显示的相对输入电压范围为1.25V 至-1.25V、因此 AINP 输入的电压变化约为2.5V。  通常、AINN 具有固定电压、允许该测量范围。  如果 AINN 的输入连接到1.25V、则可以向 AINP 输入电压、电压范围为2.5V 至0V。  由于测量值与 AINN 上的电压相关、因此 AINP 上2.5V 的输入电压将提供1.25V 的输出代码值、如果 AINP 为0V、则输出代码电压值为-1.25V。  但是、此输入范围仅在 PGA 禁用和旁路时有效。  启用 PGA 后、AINP 上的输入电压限制为0.675V 至2.5V、否则您将处于 PGA 的非线性范围内。

    如果您的系统的连接方式与我刚才介绍的类似、您应该禁用 PGA 以实现所需的完整测量范围。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Bob。

    是的、模拟输入是针对 FS 为2.5V OS -2.5V 而设置的。 使用电阻器将电流(20mA)更改为电压(2.5V)。

    好的。 我在此设计中更改和禁用 PGA。 我将测试 DE 设备。

    但是、如果我需要使用 ADC 添加增益。 是否更好地更改工作模式并进入正常模式?

    谢谢你。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是否可以使用回形针图标(附加文件)尝试再次连接?  插入媒体图标用于查找像.png 或.jpg 这样的图片文件。 文件。 很遗憾、您无法拖放或复制/粘贴图片或其他文件、必须单击相应的图标以插入图片或文件。

    PGA 禁用时、您可以实现增益1、2或4。  如果您需要大于4的增益、则需要启用 PGA 并确保输入电压处于正确的共模范围内。

    正常模式和涡轮模式与 PGA 的工作模式之间没有差异。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Bob。

    我尝试加载 PDF 文件。 抱歉。


    好的。 我更改 PGA 参数。

    谢谢你。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Bob。

    更改正常。

    谢谢你。