This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298RECGFE-PDK:使用 ADS1298RECGFE PDK 作为分线板

Guru**** 2455900 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/783636/ads1298recgfe-pdk-using-ads1298recgfe-pdk-as-a-breakout-board

器件型号:ADS1298RECGFE-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1298R

您好!  
我目前在 MMB0控制器中使用 ADS1298RECGFE PDK (修订版 B)。 由于它使用 berg 棒连接到 MMB0板且是可拆卸的、因此我想将其与 MCU 开发板配合使用以进行 SPI 评估。 将此板用作分线板的步骤是什么? 我是否直接使用子板上的跳线进行连接? 或者、我是否需要使用相同的引脚? 是否有任何文档可用于建立这些连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、如果我可以将子 ECG 板的 SPI 引脚直接连接到我的 MCU 开发板、如何为 ECG 子板供电?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sudarshan、

    使用跳线或引脚可以正常工作、但我建议使用引脚排列、因为更容易跟踪连接。 您必须提供 SPI 连接和电源。 其他用户发布了几篇相同的帖子、但没有正式文档:

    e2e.ti.com/.../743695
    e2e.ti.com/.../372323
    e2e.ti.com/.../131002
    e2e.ti.com/.../2190119
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我在板之间建立通信时失败了。 我的逻辑分析仪在 MOSI 线路上检测到正确的数据、但 MISO 线路无响应。 我不得不得出结论、ADS1298RECGFEPDK 的跳线配置存在某种不匹配情况。  

    我目前只想通过向寄存器写入指定的值来读取器件 ID。 为此、我应该让评估板的 JP5保持断开状态并初始化 PWDN 序列吗? 我还使用 JP18和 JP19将器件配置为使用内部振荡器。 根据 ADS1298R 数据表、在应用信息部分中、上电时的初始流程图。 读取器件 ID 是否也需要遵循此步骤?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sudarshan、

    我不确定您通过启动 PWDN 序列尝试执行什么操作。 您能详细说明吗?
    是的、器件必须正确加电才能读取器件 ID。 您能否观察到/DRDY 切换?

    这些帖子可能有助于:
    e2e.ti.com/.../2868597
    e2e.ti.com/.../2868427
    e2e.ti.com/.../2856911
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sudarshan、

    是否已解决此问题?