请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1298RECGFE-PDK 主题中讨论的其他器件:ADS1298R
您好!
我目前在 MMB0控制器中使用 ADS1298RECGFE PDK (修订版 B)。 由于它使用 berg 棒连接到 MMB0板且是可拆卸的、因此我想将其与 MCU 开发板配合使用以进行 SPI 评估。 将此板用作分线板的步骤是什么? 我是否直接使用子板上的跳线进行连接? 或者、我是否需要使用相同的引脚? 是否有任何文档可用于建立这些连接?