请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1299-6 主题中讨论的其他器件:ADS1299
作为我设计 EEG 采集系统的最后一年项目的一部分、我尝试将 ADS1299芯片(而不是演示套件)连接到 Arduino Mega 2560。
PFA 我的引脚连接、代码和此处的输出。 问题是我甚至无法读取 DeviceID。
如果有人可以与我分享他们的连接(引脚)图、代码和其他所有内容、并提供有关如何连接的分步指南、 接口和 ADS 与 Arduino 配合使用、可实时采集和显示数据、甚至可将数据连接到 MATLAB 进行实时处理。