This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299-6:帮助将 ADS 与 Arduino Mega 2560连接

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/787501/ads1299-6-help-to-interface-ads-with-arduino-mega-2560

器件型号:ADS1299-6
主题中讨论的其他器件:ADS1299
作为我设计 EEG 采集系统的最后一年项目的一部分、我尝试将 ADS1299芯片(而不是演示套件)连接到 Arduino Mega 2560。
PFA 我的引脚连接、代码和此处的输出。 问题是我甚至无法读取 DeviceID。
如果有人可以与我分享他们的连接(引脚)图、代码和其他所有内容、并提供有关如何连接的分步指南、 接口和 ADS 与 Arduino 配合使用、可实时采集和显示数据、甚至可将数据连接到 MATLAB 进行实时处理。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kanishk、

    感谢您的发帖、欢迎加入论坛!

    请查看数据表、包括 SPI 接口部分和上电时的初始流程。 此外、我在此主题中发布的主题可能会有所帮助: e2e.ti.com/.../783636
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、

    数据表对像我这样的新手来说似乎非常模糊。 我已经完成了您推荐的帖子、经过相当多的研究后、我设置了文字文件中所示的电路。

    我觉得我的问题太大了、无法一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一作答、因此我要将它分成多个部分。

    首先、看看引脚连接和代码、您能告诉我为什么我仍然收到错误的器件 ID?
    或根本没有设备 ID。
    有时我会得到全高电平(1)的 ID 或全低电平(0)的 ID
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kanishk、

    请查看生物电势常见问题解答、以确保您的 SPI 设置正确。 此外、您还可以找到下载 ADS1299示例代码的说明: e2e.ti.com/.../2855202

    请记住、代码最终由客户来编写。 代码按“原样”提供,不支持修改/更改。 另请注意、该软件针对我们的评估平台进行了优化、因此可能不适合终端设备应用。