Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90, ADS52J90EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TSW1400EVM 主题中讨论的其他器件:ADS52J90、 ADS52J90EVM、
收到"Read DDR to file error"消息。 我将 TSW1400与 ADS52J90 EVM 配合使用。 我在 J75中具有50MHz、+4dBm 的时钟基准、TSW1400上的 USER_LED 亮起、但通过 ADS52J90 EVM GUI 设置 ADS52J90的 UserLED_4除外。 尝试了多种模式。 尝试使用8通道10位模式时、似乎都不起作用。 使用高速数据转换器专业版 v5.00 GUI、将 ADC 数据速率设置为50MHz。 捕捉按钮会导致"Read DDR to file 中的帧时钟错误"。