This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:在读取 DDR 到文件错误"消息中获取帧时钟错误。

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90, ADS52J90EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/783917/tsw1400evm-getting-a-frame-clock-error-in-read-ddr-to-file-error-message

器件型号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他器件:ADS52J90ADS52J90EVM

收到"Read DDR to file error"消息。  我将 TSW1400与 ADS52J90 EVM 配合使用。 我在 J75中具有50MHz、+4dBm 的时钟基准、TSW1400上的 USER_LED 亮起、但通过 ADS52J90 EVM GUI 设置 ADS52J90的 UserLED_4除外。  尝试了多种模式。  尝试使用8通道10位模式时、似乎都不起作用。   使用高速数据转换器专业版 v5.00 GUI、将 ADC 数据速率设置为50MHz。  捕捉按钮会导致"Read DDR to file 中的帧时钟错误"。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    感谢您使用 ADS52J90EVM 和 TSW1400EVM。
    我将研究您对错误消息的问题、并很快回复您。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nike、
    你过得怎么样?
    是的、我们现在就知道了。 我们知道您正在使用 TSW1400EVM (用于捕获 LVDS 输出数据)
    ADS52J90的一个示例。
    因此、请将 J55 SMA 连接到您的50MHz 时钟输入信号。
    另请确保
    连接 JP39 (引脚1 +引脚3、和引脚2 +引脚4)
    连接 JP40 (引脚1+pin3和 PIN2+pin4)

    谢谢!
    祝你度过美好的一天!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首次启动时、通过 Highspeed Converter Pro 设置 ADS52J90模式、解决了这一问题。  然后通过 HMC-DAC 加载正确的模式。  在对 ADC 进行编程之前、高速转换器专业版似乎需要建立一些连接到 FPGA 以实现 LVDS 模式的链接。  看起来很奇怪、但可以正常工作。   

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    你过得怎么样?
    感谢您让我知道它现在对您有用。
    由于 ADS52J90有两种不同的模式(LVDS 和 JESD)、
    HMC-DAC 程序会向您显示两个可选选项
    因为它不知道哪个 FPGA 板(例如、您现在使用的是 TSW1400EVM 板)将被插入 ADS52J90EVM。
    高速转换器专业版可以通过 USB 端口检测您正在使用的 FPGA 板(例如、现在使用的是 TSW1400EVM)。

    谢谢!
    祝你度过美好的一天!

    此致、