This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:ADS1299输入级

Guru**** 2561060 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/784141/ads1299-ads1299-input-stage

器件型号:ADS1299

大家好、

我正在做一个 EEG!!! 喜欢!!! 项目、其中我必须以尽可能高的分辨率将2mVpp 信号数字化。

事实使我感到困惑:

  1. 从 ADS1299的数据表中可以看出、相对于 AVSS、内部基准电压为4.5V (第9.3.1.3.4章)。 根据第9.3.1.3.2章、FS 应为2 * 4.5V/24Gain = 0.375V。 EEG 信号约为10uVpp、因此输入 FS 为所需大小的40000倍。 对我来说、这意味着有效分辨率远小于24位。
  2. 另一方面,我研究了 OpenBCI 项目 ()。 他们还在使用不带输入放大器的模数转换器、TI 参考设计和数据表也建议采用这种方法、似乎可以正常工作。

有人能解释一下我为什么要离开输入放大器、或者在我的情况下应该使用输入放大器吗? 我的目标再次是以尽可能高的分辨率实现2mVpp 生物信号的数字化。

此致、

Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Norbert、

    许多 EEG 设计已经成功完成、在 ADS1299输入之前无需使用额外的放大器-内部放大器就足够了。 精确测量该小信号时最重要的参数是输入参考噪声。 前置放大器产生的任何噪声都将乘以内部放大器的增益、并由 ADC 的输入检测到。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    我理解您的观点、正如我已经检查过的、例如 OpenBCI 项目、但我想我的情况有点不同:
    2mVpp 信号更像是噪声、您可以将其想象成正弦波、我要测量的信号大约为10uVpp。 这意味着我必须使用 AD 转换器的总输入标度。
    EEG 设计中有效使用了多少位、因为 EEG 信号振幅约为10uVpp?
    我是否错过或忘记考虑任何问题?

    此致、
    Norbert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    为了缩小输入电压范围、也可以选择降低基准电压、但是我找不到有关 VREF 的可接受范围(规格将其指定为4.5V)的过多信息。 TI 参考设计允许使用大约4.0V 的外部基准。
    相对于 AVSS、将 VREF 降低至2.5V 或1.5V 的不利影响是什么?

    此致、
    Norbert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在下面作了评论
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Norbert、

    您是正确的、并且 VREF 没有最小电压。 在基准电压较小的情况下、与基准电压相比、外部源产生的噪声更大、从而减少了 LSB。 但是、正如您指出的、这通过更好地利用满量程范围来抵消。