请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1299 大家好、
我正在做一个 EEG!!! 喜欢!!! 项目、其中我必须以尽可能高的分辨率将2mVpp 信号数字化。
事实使我感到困惑:
- 从 ADS1299的数据表中可以看出、相对于 AVSS、内部基准电压为4.5V (第9.3.1.3.4章)。 根据第9.3.1.3.2章、FS 应为2 * 4.5V/24Gain = 0.375V。 EEG 信号约为10uVpp、因此输入 FS 为所需大小的40000倍。 对我来说、这意味着有效分辨率远小于24位。
- 另一方面,我研究了 OpenBCI 项目
()。 他们还在使用不带输入放大器的模数转换器、TI 参考设计和数据表也建议采用这种方法、似乎可以正常工作。
有人能解释一下我为什么要离开输入放大器、或者在我的情况下应该使用输入放大器吗? 我的目标再次是以尽可能高的分辨率实现2mVpp 生物信号的数字化。
此致、
Norbert