Other Parts Discussed in Thread: ADS1292
尊敬的 TI:
本论坛已多次询问此问题。 建议采用交流耦合设计、并将输入端子的直流偏置为中间电源电压。 直流偏置可通过以下方式实现:
- 分压器、例如 VSS 和 Vdd 之间的2个10M 电阻器
- 将输出 RLD 放大器用作单位增益缓冲器、并将 RLD 放大器的输入配置为中间电源、并使用大电阻器将 ADS1292的输入拉至中间电源
我想知道为什么在减少共模问题方面建议使用交流耦合、因为预期的共模问题来自市电(50/60Hz)电网的电容耦合 、而形成交流耦合的高通滤波器只会让这些频率通过。 当输入端子处的 CM 元件相互减去(制成差分)时、它们有望被充分抑制。
根据我的理解、24位动态范围的整个想法是能够处理 端子上的大电极偏移(+-300mV)和 CM 模式分量、并且仍然能够充分量化相对较小(2mV) ECG 信号。
当然、我知道、如果您使用直流耦合、 则需要某种形式的高通滤波来消除 ECG 信号的基线漂移、但这可以通过数字方式实现、而不必通过交流耦合来实现。
您能不能对此有所说明? 我确信、如果无法使用 RLD 电极、许多用户都希望构建应用程序、那么它将受到他们的重视。
TIA、以获得您的支持