This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81408EVM:DAC81408EVM

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC81408, DXP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/782443/dac81408evm-dac81408evm

器件型号:DAC81408EVM
主题中讨论的其他器件:DAC81408、 DXP

大家好、

我需要8个具有相同频率277Hz 的独立正弦波、不同振幅范围为(-1:1)至(-10:10)伏。 这意味着这8个通道的振幅应由 MCU 控制和更改。  

我搜索并找到(DAC81408 8通道)来创建这8 个独立可控正弦波。 我对这些电路板有一些疑问。 由于我想使用软件或 GUI 在不编写基本机器代码的情况下设置和控制这8个通道、该评估板是否提供该控制软件? 我已经看到提供了 GUI、但它似乎非常基本、没有控制每个通道的振幅和频率的选项。  

你们能帮我找到最佳选择吗?  

谢谢、

Mohammadali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    穆罕默德利

    GUI 相对简单、因为这类产品的主要利用率情况通常是非常缓慢的移动或不需要复杂波形生成方案的直流应用。 因此、简单的低频代码转换通常足以用于评估目的。

    如果尝试实现比 GUI 支持的更复杂的方案、我们通常建议查看其中一个 LaunchPad 平台、以便与 CCS Cloud 一起实现一些定制代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如您所说的、GUI 很简单。 我需要独立控制8通道300Hz 正弦波。 我应该使用哪种类型的代码或接口来控制 DAC? 我不擅长微电子技术、而是在寻找简单的原理图软件、如 LabVIEW、以便在 MCU 中创建所需的代码。

    我想将频率设置为300Hz 并更改正弦波的振幅、是否可以在提供的 GUI 中进行此操作? 如果不是、我应该怎么做? 适合哪些 LaunchPad? 请给我一些建议? 贵公司是否有任何其他器件可用于创建具有受控振幅的8正弦波?

    谢谢、
    Mohammadali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    穆罕默德利

    正如我提到过的、GUI 并不是为了创建任何正弦波形。 因此、您将需要探索更具定制化的内容。 利用 TI 为您提供的任何内容的两个选项是为您选择的 LaunchPad 平台编写一些代码并将其连接到 DAC EVM、或者考虑尝试利用 DXP。 DXP 没有针对这个特定 DAC 的 XML 配置文件、但是如果你打开一个现有的 XML 文件、你也许可以自行解释标记并将覆盖范围扩展到 DAC81408。