Other Parts Discussed in Thread: DAC81408, DXP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC81408EVM 主题中讨论的其他器件:DAC81408、 DXP
大家好、
我需要8个具有相同频率277Hz 的独立正弦波、不同振幅范围为(-1:1)至(-10:10)伏。 这意味着这8个通道的振幅应由 MCU 控制和更改。
我搜索并找到(DAC81408 8通道)来创建这8 个独立可控正弦波。 我对这些电路板有一些疑问。 由于我想使用软件或 GUI 在不编写基本机器代码的情况下设置和控制这8个通道、该评估板是否提供该控制软件? 我已经看到提供了 GUI、但它似乎非常基本、没有控制每个通道的振幅和频率的选项。
你们能帮我找到最佳选择吗?
谢谢、
Mohammadali