This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:关于 GPIO。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/783238/ads1299-about-gpio

器件型号:ADS1299

降级:

有关 GPIO 还有另外两个问题:

如果 GPIO 未与任何器件连接、则使用软件将其设置为输出。 电源怎么样? 它是否高于通过 GND 连接?

2、如果4个 GPIO 都是只连接一个电阻的 GND、那么对设计有什么影响吗? 因为需要节省 PCB 空间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、祝您好运、

    感谢您的发帖!

    默认情况下、GPIO 引脚配置为输入。 您可以将引脚配置为输入、如果未使用、则使用单个10kOhm 接地电阻器。

    如果您将 GPIO 引脚更改为配置为输出、则可以将引脚保持悬空。 如果 GPIO 引脚配置为输出且未使用、则无需将电阻负载接地。 目标是确保在 GPIO 引脚上驱动电压以减少噪声耦合。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ryan:
    非常感谢您的建议:
    很抱歉、我的描述不清楚、客户想要评估两种设计:
    如果 GPIO 保持悬空并设置输出、它们关心功率是否变化更高? 因为他们需要以低功耗设计产品。

    2.另一种设计是如果 GPIO (4个 GPIO)将电阻器接地、它们是否只能使用一个电阻器?

    请 向我们提供更多建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    祝你好运、

    在任一配置中、GPIO 引脚应消耗最低功耗。

    作为输出、功耗将取决于连接的负载。 如果引脚悬空、则输出消耗的功率应最小。

    作为输入、我们建议通过至少10k 电阻器将引脚接地。 使用单个电阻器可能很好、但我们没有任何特性数据来比较差异。 该建议更多地是"最佳做法"、对 ADS1299的总体功耗影响可以忽略不计。

    此致、