请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1299 降级:
有关 GPIO 还有另外两个问题:
如果 GPIO 未与任何器件连接、则使用软件将其设置为输出。 电源怎么样? 它是否高于通过 GND 连接?
2、如果4个 GPIO 都是只连接一个电阻的 GND、那么对设计有什么影响吗? 因为需要节省 PCB 空间。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.