This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:加电时的偏置导联脱落检测

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, ADS1299EEGFE-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/780937/ads1299-bias-lead-off-detection-at-power-up

器件型号:ADS1299

您好!  

我想在 ADS1299评估套件上使用此功能。

我无法让它持续工作。

正确激活此功能涉及哪些步骤和寄存器?

另外,不连接的阻抗水平是多少?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stephane、

    只有当使用另一个源来定义人体的共模电压时、此功能才起作用。 这将使偏置放大器在电流阱和比较器保持活动状态时保持断电状态。 如果 BIASOUT 节点处的电压降至负输入阈值以下、比较器应在 CONFIG3寄存器中输出"1"。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我只想在加电时使用该功能、如第32页的数据表中所述。  然后正常激活偏置电路。

    您的意思是"仅当使用另一个源来定义人体的共模电压时才起作用"

    我们需要提供外部电压源? 我们无法使其与通道的电流源或其他内部功能配合使用?

    您是否有接线示例和寄存器设置来使此功能正常工作?

    我们能否使用评估板测试此功能?

    在我的最终产品中、我只有5个电极连接到患者、通道1差分、通道2差分和偏置反馈基准。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stephane、

    如果偏置电极上的电压浮动、则无法确保连接时电压将保持在比较器阈值以上。 诚然、这是设计中的监督。

    如果您在其他连接的输入电极(IN1P/N 和 IN2P/N)上启用导联脱落检测、则电流应足以使其自身的人体偏置到足够接近1/2 Vs 的位置、从而使 BIASOUT 电压保持在比较器阈值之上。 明天我可以在工作台上尝试使用 ADS1299EEGFE-PDK 进行一些实验以进行确认。


    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在本例中、我只有4个电极连接到身体、1个参考电极。  这对我们来说足够了吗?


    我想在通道#1和#2电极上添加上拉/下拉电阻器吗?


    此外、根据您的理解、我不想添加辅助电极来检查偏置电极。


    谢谢  

    Stephane



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephane、

    我相信我在您的应用中找到了一种更可靠的方法来实现这一点。 不过、正如您在下面看到的、我的 EVM/GUI 本身有几个问题、可能会阻止您在 ADS1299EEGFE-PDK 上进行测试。

    您可以通过仅启用两个正导联脱落电流源(IN1P 或 IN2P)中的一个来故意造成电流源不平衡。 禁用 IN1N 和 IN2N 上的负电流源。 然后、将四个输入电极短接在一起。  在未连接 BIAS 的情况下、4个输入引脚都将拉高至 AVDD。 IN1P 和 IN2P 上的比较器将触发导联脱落(即 LOFF_STATx = 1)。

    在不启用放大器或偏置导联脱落检测的情况下连接偏置电极。 这应该不会产生任何影响、除非现在 BIASOUT 引脚也会被拉高至 AVDD。 一旦您写入 CONFIG3[1]以启用偏置导联脱落、添加的电流阱应将电压下拉至低于正导联脱落阈值、IN1P 和 IN2P 上的比较器将输出0。 然后、您可以断开偏置电极、现在 IN1P、IN2P 和 BIAS 都将触发导联脱落(BIASOUT 被拉至 AVSS)。

    这里唯一棘手的问题是、如果没有驱动源、则异常电压可能会变得不确定。 在我的设置中、我使用了通道3和4。 在所有5个电极短路且仅 LOFF3P = BIAS_LOFF_SENS = 1的情况下、共模电压相对于接地漂移约-1.35V (我使用双极+/- 2.5V 电源)。 这距离负导联脱落阈值足够远、不会给出错误的肯定值。

    EVM 在评估 ADS1299的导联脱落功能时似乎有几个缺点:

    1. EVM 上似乎存在一些泄漏路径、因此只有较大的电流源幅度(6uA 和24uA)能够可靠工作。 即使所有通道输入悬空、对于6nA 或24nA 电流选项、我也无法将单个引脚拉至 AVDD 或 AVSS。 较大的电流没有问题、引脚将被拉至远远超过比较器阈值设置。
    2. GUI 根本不会读取 BIAS_STAT 位或 LOFF_STATx 位。 刷新寄存器映射选项卡后、导联脱落状态位始终读为0、即使引脚上测得的电压远远超过比较器阈值。

    您可以加载以下寄存器配置文本文件以复制我最终测试的设置:

    e2e.ti.com/.../ADS1299_5F00_BIAS_5F00_LOFF_5F00_SENS_3D00_0.txt

    e2e.ti.com/.../ADS1299_5F00_BIAS_5F00_LOFF_5F00_SENS_3D00_1.txt

    此致、