您好!
我想在 ADS1299评估套件上使用此功能。
我无法让它持续工作。
正确激活此功能涉及哪些步骤和寄存器?
另外,不连接的阻抗水平是多少?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想在 ADS1299评估套件上使用此功能。
我无法让它持续工作。
正确激活此功能涉及哪些步骤和寄存器?
另外,不连接的阻抗水平是多少?
谢谢!
您好!
我只想在加电时使用该功能、如第32页的数据表中所述。 然后正常激活偏置电路。
您的意思是"仅当使用另一个源来定义人体的共模电压时才起作用"
我们需要提供外部电压源? 我们无法使其与通道的电流源或其他内部功能配合使用?
您是否有接线示例和寄存器设置来使此功能正常工作?
我们能否使用评估板测试此功能?
在我的最终产品中、我只有5个电极连接到患者、通道1差分、通道2差分和偏置反馈基准。
谢谢
您好、Stephane、
我相信我在您的应用中找到了一种更可靠的方法来实现这一点。 不过、正如您在下面看到的、我的 EVM/GUI 本身有几个问题、可能会阻止您在 ADS1299EEGFE-PDK 上进行测试。
您可以通过仅启用两个正导联脱落电流源(IN1P 或 IN2P)中的一个来故意造成电流源不平衡。 禁用 IN1N 和 IN2N 上的负电流源。 然后、将四个输入电极短接在一起。 在未连接 BIAS 的情况下、4个输入引脚都将拉高至 AVDD。 IN1P 和 IN2P 上的比较器将触发导联脱落(即 LOFF_STATx = 1)。
在不启用放大器或偏置导联脱落检测的情况下连接偏置电极。 这应该不会产生任何影响、除非现在 BIASOUT 引脚也会被拉高至 AVDD。 一旦您写入 CONFIG3[1]以启用偏置导联脱落、添加的电流阱应将电压下拉至低于正导联脱落阈值、IN1P 和 IN2P 上的比较器将输出0。 然后、您可以断开偏置电极、现在 IN1P、IN2P 和 BIAS 都将触发导联脱落(BIASOUT 被拉至 AVSS)。
这里唯一棘手的问题是、如果没有驱动源、则异常电压可能会变得不确定。 在我的设置中、我使用了通道3和4。 在所有5个电极短路且仅 LOFF3P = BIAS_LOFF_SENS = 1的情况下、共模电压相对于接地漂移约-1.35V (我使用双极+/- 2.5V 电源)。 这距离负导联脱落阈值足够远、不会给出错误的肯定值。
EVM 在评估 ADS1299的导联脱落功能时似乎有几个缺点:
您可以加载以下寄存器配置文本文件以复制我最终测试的设置:
e2e.ti.com/.../ADS1299_5F00_BIAS_5F00_LOFF_5F00_SENS_3D00_0.txt
e2e.ti.com/.../ADS1299_5F00_BIAS_5F00_LOFF_5F00_SENS_3D00_1.txt
此致、