This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7057EVM-PDK:单路到差动的外部源

Guru**** 2503655 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7057EVM-PDK, THS4551, ADS7057

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/781336/ads7057evm-pdk-external-source-for-single-to-differential

器件型号:ADS7057EVM-PDK
主题中讨论的其他器件: THS4551ADS7057

您好!  

我已经购买 了 ADS7057EVM-PDK 并 下载了用户指南、但有一件事让我感到困惑。

也就是说、ADS7057EVM-PDK 使用 THS4551作为全 差分放大    器、因此在尝试使用频谱分析工具时、似乎需要为 J1 (0 ~ 3.3)和 J2 (0~3.3、但相位延迟约为180度)提供差分信号源。

但是 ,为什么用户指南上的表6 显示我们需要单端源?

感谢您的任何建议和帮助。

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是用户指南中的错误打印/拼写错误。 它应在文本和表6中说明差分。 您可以通过将每个通道的一个输入(跳线 J6和 J9)接地来使用单端电源、但交流测量值可能会降低。

    此致、
    Keith N.
    精密 ADC 应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    感谢您的建议。

    有关此测试环境的更多问题。  

    您能否分享您推荐或 TI 使用哪种单端源?  我已经尝试过一些来源、直到现在、获得最佳 ENOB 的位数为12.28。

    对于1MHz 正弦波的分析,它是否受最大采样率(2.5MSPS)的限制?

    感谢你的帮助。

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wen、

    我们使用高端低失真源进行所有测试、例如针对音频频带频率的 Audio Precision 27xx 系列。  除非 ADC 的直接输入是单端输入、否则我们始终使用差分进行测试以获得最佳性能。

    我们有一个为 TI 高精度实验室培训开发的工具、 即精密信号注入器(PSI)。  这是一个简单的电路板、可在2kHz 频率下生成干净的正弦波、并可支持单端和差分输出。  如果您需要使用2kHz 的唯一频率、则该工具的典型性能足以与 ADS7057配合使用。  (它还支持其他频率高达20kHz、但性能下降。)

    在2.5Msps 采样时、ADS7057的额定输入频率高达1MHz;数据表中显示了这些规格。

    我确实注意到、在上面的屏幕截图中、您捕获的数据的采样率仅为181.82ksps。  这是由于您的低 SLCK 频率为4MHz;需要将其设置 为60MHz 以支持完整数据速率。

    此致、
    Keith N.