请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1292R 尊敬的先生:
当天的问候!!!
我们有一个有关 ADS1292R LA、RA、 RLDout 引脚的查询。
请向 我们简要介绍该引脚的长度和匹配要求。我们是否需要该引脚?
在我们的应用中、还有两个电极 、那么我们是否可以忽略 该 RLDOUT 引脚、它是否会对信号产生影响?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Alex Smith:
感谢您的宝贵意见。
我不确定您的意思是匹配这些引脚的要求、您能详细说明吗?
这三个引脚的 LA、RA 和 RLDOUT 的路由信号在布局中是否需要相同的长度?
如果您忽略 RLDOUT 引脚、则将无法消除由主电源/灯在身体上注入的共模噪声。
有关更多详细信息、请参阅此应用手册:www.ti.com/.../sbaa188.pdf
感谢您提供应用手册。
我们是否可以使用任何滤波器来消除共模噪声并忽略 RLDout 电极?
是否可以使用滤波器克服常见噪声?
如有需要、请告诉我 更多信息。