This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:ADS1292R LA、RA 和 RLDOUT 引脚在布局中要求长度匹配

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/778847/ads1292r-ads1292r-la-ra-and-rldout-pins-require-length-matching-in-layout

器件型号:ADS1292R

尊敬的先生:

 当天的问候!!!

我们有一个有关 ADS1292R LA、RA、 RLDout 引脚的查询。

请向 我们简要介绍该引脚的长度和匹配要求。我们是否需要该引脚?

在我们的应用中、还有两个电极 、那么我们是否可以忽略 该 RLDOUT 引脚、它是否会对信号产生影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vishal、

    感谢您的发帖!

    我不确定您的意思是匹配这些引脚的要求、您能详细说明吗?

    如果您忽略 RLDOUT 引脚、则将无法消除由主电源/灯在身体上注入的共模噪声。 有关更多详细信息、请参阅此应用手册: www.ti.com/.../sbaa188.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex Smith:

    感谢您的宝贵意见。

    我不确定您的意思是匹配这些引脚的要求、您能详细说明吗?

    这三个引脚的 LA、RA 和 RLDOUT 的路由信号在布局中是否需要相同的长度?

    如果您忽略 RLDOUT 引脚、则将无法消除由主电源/灯在身体上注入的共模噪声。

    有关更多详细信息、请参阅此应用手册:www.ti.com/.../sbaa188.pdf

    感谢您提供应用手册。

    我们是否可以使用任何滤波器来消除共模噪声并忽略 RLDout 电极?

    是否可以使用滤波器克服常见噪声?

    如有需要、请告诉我 更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vishal、

    很高兴能提供帮助!

    是的、正确的共模噪声消除要求信号链的阻抗尽可能接近匹配。

    Ryan 对此帖子的回复有助于回答您的第二个问题 :e2e.ti.com/.../779139

    使用滤波器并不是最佳方法、因为很难确保所有通道上的滤波器特性完全相同。 无源容差的微小差异会导致共模抑制问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    感谢您的参与。