请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1278EVM-PDK 主题中讨论的其他器件:ADCPro、 ADS1278
尊敬的先生:
在哪里可以找到适用于 Windows 10的 ADCPro?
我为 Windows 7下载了 ADCPro (ADCPro-installer.exe)副本、 然后将其安装在 Windows 10计算机和 Windows 7计算机中。 但没有计算机可以找到 MMB0驱动程序。 MMB0驱动器是32位应用程序还是64位应用程序?
我是否可以下载驱动程序并将其手动安装到 Windows 10或 Windows 7计算机中?
提前感谢您。
李文泉
Halliburton.com