This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278EVM-PDK:MMB0与 Windows 10

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/779140/ads1278evm-pdk-mmb0-with-windows-10

器件型号:ADS1278EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADCProADS1278

尊敬的先生:

在哪里可以找到适用于 Windows 10的 ADCPro?

我为 Windows 7下载了 ADCPro (ADCPro-installer.exe)副本、 然后将其安装在 Windows 10计算机和 Windows 7计算机中。 但没有计算机可以找到 MMB0驱动程序。 MMB0驱动器是32位应用程序还是64位应用程序?  

我是否可以下载驱动程序并将其手动安装到 Windows 10或 Windows 7计算机中?

提前感谢您。

李文泉

Halliburton.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wenquan、

    我们没有 Win10直接支持的 ADCPro 版本。 有几个客户已经能够让软件在 Win10上运行、但您必须具有管理员权限才能执行此操作。

    您需要配置 Win10 PC 以允许安装未签名的驱动程序。 如果您进行搜索、有多个选项;以下是其中一个选项的链接。

    www.maketecheasier.com/.../

    此致、
    Keith N.
    精密 ADC 应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Keith:

    在我禁用签名实施选项后、它仍然不起作用。 这是我所做的。

    第1步、我禁用了签名实施。

    第2步、我从 PC 的设备管理器中删除了未知设备 MMB0、因为设备管理器将 MMB0标记为未知。

    步骤3、我将 MMB0插入到 PC 的 USB 端口。 设备管理器立即表示驱动程序已成功安装并可以使用。 但设备管理器仍将 MMB0标记为未知。 我单击了诊断、然后说安装了新的驱动程序。 因此、我按照经理的提示重新启动了我的 PC。

    第4步、重新启动后、我先将 MMB0连接到我的 PC、然后运行 ADCPro。 然后、我看到我的 PC 上出现了 ADPro 的主窗口、但 EVM 选项卡仍然没有 EVAL-AD7609。 因此我再次检查了 PC 的设备管理器、MMB0仍被标记为未知。

    结论? ADCPro 仍然无法看到 MMB0、也就是说、MMB0仍然无法连接到 ADCPro。

    此致、

    文泉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Keith:
    是否可以向我发送适用于 Windows7或 Windows XP 的 MMB0设备驱动程序? 是否可以在 ADCPro 软件下载中包含 MMB0的器件驱动程序? 此设备驱动程序可用于 Windows7或 XP、然后客户至少可以找到运行 ADCPro 的旧计算机。

    我有一台旧的 Windows 7计算机。 但仍然无法找到 MMB0的器件驱动程序、因此 ADCPro 仍然无法与 MMB0配合使用。

    此致、

    文泉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenquan、

    这些驱动程序包含在下载过程中。 您需要通过此链接下载 ADCPro 评估软件 和通过 此链接下载插件 ADS1278EVM-PDK-SW

    安装 ADS1278EVM-PDK-SW 软件包后、您应该会在此位置看到一个标有"ADS127"的新文件夹:

    C:\Program Files (x86)\ADCPro\plugins\EVM

    连接到 MMB0所需的驱动程序位于 ADS1278EVM-PDK-SW 封装中。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wenquan、

    我希望您能够使用所提供的信息在 WIN7 PC 上进行此操作。 正如我在上一篇文章中所述、所有驱动程序均包含在 ADCPro 和 ADS1278EVM-PDK-SW 下载中。

    我将关闭此主题、但如果您有其他问题、请随时创建新帖子。

    此致、
    Keith