This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:这是实现更高可靠性的最佳设计吗?

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/781439/ads1299-is-it-the-best-design-about-it-for-higher-reliability

器件型号:ADS1299

降级:

请帮助您检查以下信息:

从数据表中、如果我们不使用 GPIO1~GPIO4、我们可以连接到 DGND。

但是、从数据表中、我们可以连接到 DVDD 以节省 PCB 的面积。

它是否是实现更高可靠性的最佳设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    祝你好运、

    为了省电、我建议通过10kOhm 电阻器将未使用的 GPIO 引脚连接到 DGND。 但是、无论采用哪种方法、可靠性都不应存在显著差异。