尊敬的所有人:
我将使用 ADS1299构建一些与 EMG 相关的项目。 在我发现数据速率异常且发乱之前、它已经很好地工作了一段时间。 我的采样率低于大约62SPS (不断变化、有时恢复正常)、而不是250SPS。 在搜索论坛后、我发现有人遇到了非常类似的问题、但不幸的是问题已解决。
DRDY 引脚大部分时间以62SPS 的速率切换、但有时会短暂返回250SPS。
我正在使用内部2.048Mhz 时钟源和启用的时钟输出。 时钟信号干净稳定。
在进行一些探测和检查后、我发现当问题发生时、我无法获得正确的测试信号波形。 它始终处于高电平。
当我通过 SPI 传输停止读取数据时、在 DRDY 引脚上会发现一些奇怪的行为。 它被随机上拉至少4个数据周期。
寄存器转储如下所示
00:3E 00111110
01:B6 10110110
02:D0 11010000
03:E0 11100000
04:00 00000000
05:65 01100101
06:65 01100101
07:65 01100101
08:65 01100101
09:65 01100101
0A:65 01100101
0b:65 01100101
0C:65 01100101
0D:00 00000000
0E:00 00000000
0f:00 00000000
10:00 00000000
11:00 00000000
12:00 00000000
13:00 00000000
14:0f 00001111
15:20 00100000
16:00 00000000
17:00 00000000
有任何有关此问题的提示吗?
谢谢。
START 引脚似乎不时随机拉高(高电平约为2.6V)和低电平、这会导致 ADS1299重新启动。
START 引脚和 DGND 之间有一个10k 下拉电阻器、我使用 START 命令启动转换。 START 引脚未连接到任何其他引脚。