This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1602:RBIAS 与噪声间的关系

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/778776/ads1602-rbias-vs-noise

器件型号:ADS1602

尊敬的 TI:

我在 ADS1602中使用 RBIAS 时出错了。
时钟输入从32MHz 增加到40MHz、但我忘记降低 RBIAS。
因此存在噪声问题。

我要问的是:
为什么 RBIAS 与噪声相关?
2. RBIAS 在 ADS1602上的作用是什么?
3.是否有任何可供学习的等效电路图?
感谢您的支持。

此致
Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    RBIAS 电阻器设置调制器的内部偏置电流。 这会影响内部放大器和比较器的带宽。 使用较高的 RBIAS 值可减小这些内部偏置电流、从而降低 ADC 的总体功耗。 但是、较低的偏置电流也会减慢内部放大器的响应、从而增加稳定时间和噪声。 您可以通过查看数据表中的图27、28、29和34来查看这些趋势。

    总之、较高的电流和功耗使器件能够更快地运行、从而支持更高的时钟频率和更高的采样率。 此外、没有可用于此功能的等效电路。

    此致、
    Keith N.
    精密 ADC 应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    感谢您的善意帮助。

    是否有任何方法可以仿真 RBIAS 对噪声的影响?

    此外、以附件的方框图为例、RBIAS 放置在何处?

    此致
    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    我们没有任何与 Rbias 值与噪声相关的模型。  调制器方框图实际上比上面显示的方框图复杂得多、并且是专有的。  关于放置、Rbias 设置内部电流基准值、然后用于偏置 ADC 电路的多个部分。

    数据表中的图27是我们获得的与时钟频率和噪声相关的最佳数据。

    此致、
    Keith N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Keith、

    感谢您的善意帮助。

    此致
    Richard