This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC78H90:ADC 的模拟/数字电源

Guru**** 2511185 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC78H90, LP2950, LP2950-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/780079/adc78h90-analog-digital-supplies-to-adc

器件型号:ADC78H90
主题中讨论的其他器件: LP2950LP2950-N

在数据表中描述的典型电路中、稳压电压在馈送到 ADC 之前由电容器进行调节、并声明这些电容器靠近 ADC。

如果我在单个电路中使用多个 ADC 芯片、应该只有一个电容器网络来调节电源电压、还是每个 ADC 都有自己的网络? 如果只应使用一个电容器网络、应将其放置在何处?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好、

    欢迎访问 TI 的 e2e 社区。

    我假设您正在讨论数据表中的图24。  1uF 和0.1uF 电容器应靠近稳压器(LP2950) 输出。  这些是 LDO 正常运行所必需的、并且每个 ADC 不需要重复这些操作。  对于每个 ADC78H90、每个 DVDD 和 AVDD 引脚都需要电容器。 这些电容器必须直接位于 IC 引脚旁边、以便提供适当的电源旁路。

    关于布局、也请查看此博文。

    [常见问题解答]高分辨率 ADC 的 PCB 布局指南和接地建议。

    此致、

    Keith N.
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    非常感谢您的热烈欢迎、感谢您再次光临。

    是的、我实际上是在谈论图24。 我之前构建了一个电路、在该电路中、我为每个 ADC 复制了0.1和1uF 电容、并且遇到了一些问题。

    因此、我现在只将一组0.1uF 和1uF 靠近稳压器放置、然后分别为每个 ADC 分别为 DVDD 和 AVDD 使用0.1uF 和680nF 电容器。 是这样吗?

    非常感谢您提供 PCB 布局指南的链接。

    此致、

    Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josef 您好、

    是的、您的理解是正确的。

    我还想指出、稳压器附近的0.1uF 和1uF 电容器取决于稳压器要求、而不是 ADC。 LP2950-N 至少需要1uF、但也有 ESR 要求。 使用钽电容器通常满足此要求;陶瓷电容器可能会导致稳压器不稳定。 有关更多详细信息、请查看 LP2950-n 数据表的第9.2.1.2.1节。 如果您使用了多个1uF 陶瓷电容器、这很容易导致输出不稳定。 这通常看起来像一个低电平振荡、直流值不接近于目标稳压电压。

    我希望这对您有所帮助!

    此致、
    Keith
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Keith、他非常乐于助人。

    此致、
    Josef