Other Parts Discussed in Thread: ADC78H90, LP2950, LP2950-N
主题中讨论的其他器件: LP2950、 LP2950-N
在数据表中描述的典型电路中、稳压电压在馈送到 ADC 之前由电容器进行调节、并声明这些电容器靠近 ADC。
如果我在单个电路中使用多个 ADC 芯片、应该只有一个电容器网络来调节电源电压、还是每个 ADC 都有自己的网络? 如果只应使用一个电容器网络、应将其放置在何处?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ADC78H90, LP2950, LP2950-N
在数据表中描述的典型电路中、稳压电压在馈送到 ADC 之前由电容器进行调节、并声明这些电容器靠近 ADC。
如果我在单个电路中使用多个 ADC 芯片、应该只有一个电容器网络来调节电源电压、还是每个 ADC 都有自己的网络? 如果只应使用一个电容器网络、应将其放置在何处?
谢谢。
Josef 您好、
欢迎访问 TI 的 e2e 社区。
我假设您正在讨论数据表中的图24。 1uF 和0.1uF 电容器应靠近稳压器(LP2950) 输出。 这些是 LDO 正常运行所必需的、并且每个 ADC 不需要重复这些操作。 对于每个 ADC78H90、每个 DVDD 和 AVDD 引脚都需要电容器。 这些电容器必须直接位于 IC 引脚旁边、以便提供适当的电源旁路。
关于布局、也请查看此博文。
[常见问题解答]高分辨率 ADC 的 PCB 布局指南和接地建议。
此致、
Keith N.
精密 ADC 应用
您好、Keith、
非常感谢您的热烈欢迎、感谢您再次光临。
是的、我实际上是在谈论图24。 我之前构建了一个电路、在该电路中、我为每个 ADC 复制了0.1和1uF 电容、并且遇到了一些问题。
因此、我现在只将一组0.1uF 和1uF 靠近稳压器放置、然后分别为每个 ADC 分别为 DVDD 和 AVDD 使用0.1uF 和680nF 电容器。 是这样吗?
非常感谢您提供 PCB 布局指南的链接。
此致、
Josef