器件型号:ADS1247EVM
大家好、
我正在 使用 ADS1247 EVM、PDK 和 PT1000以比例式设置温度测量(请 参阅 TI 文档 SLAU520A - 3线 RTD 测量系统参考设计、-200°C 至850°C)。
使用 ADCPro 可视化数据正常工作、但我想使用该 ADC 的电流斩波功能。 遗憾的是、斩波功能未在 ADCPro...的 GUI 中实现。 那么、是否有办法使用 EVM 和 PDK 板实现斩波? 或者、我是否必须实现我自己的 SPI 通信?
提前感谢您的帮助
此致、Dominik