This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1247EVM:ADS1247 EVM 电流斩波

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1247, ADCPRO, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/780366/ads1247evm-ads1247-evm-current-chopping

器件型号:ADS1247EVM

大家好、

我正在 使用 ADS1247 EVM、PDK 和 PT1000以比例式设置温度测量(请 参阅 TI 文档 SLAU520A - 3线 RTD 测量系统参考设计、-200°C 至850°C)。

 使用 ADCPro 可视化数据正常工作、但我想使用该 ADC 的电流斩波功能。 遗憾的是、斩波功能未在 ADCPro...的 GUI 中实现。 那么、是否有办法使用 EVM 和 PDK 板实现斩波? 或者、我是否必须实现我自己的 SPI 通信?

提前感谢您的帮助

此致、Dominik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    由于所有可能的组合、使用 EVM 和 EVM 固件/ADCPro 进行 IDAC 斩波将是一个相当复杂的过程。  ADCPro 通过终端/控制台命令与 ADS1247EVM-PDK 通信、您可以尝试使用控制台脚本进行实验、以发出一系列命令。  由于异步时序、这不是一种确切的方法。  在安装插件时安装的文件夹中提供了一个 Word 文档中的通信文档。  该文件名为"ADS1247EVM.doc 的控制台命令"、位于以下文件夹中:

    C:\Program Files (x86)\ADCPro\plugins\EVM\ADS1247\documentation

    遗憾的是、我们无法共享 EVM 上使用的特定固件、这是因为存在许多问题、包括许可问题。  另一种方法是从示例软件代码项目开始:   

    http://www.ti.com/lit/zip/sbac144

    该项目基于 MSP430F5529、使用与 EVM 固件类似的方法。  使用 MSP430F5529的 MSP430 LaunchPad 可用于将来自 LaunchPad 的 SPI 信号动态连接到 EVM。  代码应可轻松适应您想要的操作。

    此致、

    Bob B