This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:VREFOUT 读数0V

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/779101/ads1248-vrefout-reading-0v

器件型号:ADS1248

您好!

我在我的定制板上使用 ADS1248、我的电路与   我能够使用所有系统监控功能并获得正确读数类似、但当我使用连接到 REFP0和 REFN0的外部基准时、通过向 MUX1写入0x00 并检查电压来实现 VREFOUT 我将获得0v。 是否需要执行其他设置? 如果我 使用内部基准、那么我将在 VREFOUT 和 GND 上获得正确的电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Suraj、

    内部基准输出 VREFOUT 引脚。 我认为您可能会混淆多路复用器选择、其中内部基准是打开的、并且还连接到 REF0输入(0x18的 MUX1设置)。 内部开关仅在选择了内部基准时工作、而在选择 REF0输入时不工作。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    因此、如果我选择 REFP0和 REFPN0作为基准、则需要清除的是、我将不会在 VREFOUT 上获得任何电压。 要使用 REFP0和 REFN0、我应该禁用内部基准。 例如、将0x00写入 MUX1?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Suraj、

    我承认这有点令人困惑。 只有当内部基准被打开时、VREFOUT 上才会出现电压。 我不清楚为什么器件被设计成能够将内部基准从 REF0引脚上切换。

    如果要使用 IDAC 源进行 RTD 测量、必须打开内部基准、但不需要将内部基准用于转换基准。 您可能会使用 IDAC 源进行比例式测量、该源不仅用作激励源、还用作 IDAC 激励的外部基准源。 这个基准电压可被连接至 REF0输入。 由于内部基准电压可能与转换基准电压大不相同、因此您不希望内部基准连接到 REF0输入。 在这种情况下、您不想使用0x18的 MUX1设置。

    此致、
    Bob B