请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1248 您好!
我在我的定制板上使用 ADS1248、我的电路与
我能够使用所有系统监控功能并获得正确读数类似、但当我使用连接到 REFP0和 REFN0的外部基准时、通过向 MUX1写入0x00 并检查电压来实现 VREFOUT 我将获得0v。 是否需要执行其他设置? 如果我 使用内部基准、那么我将在 VREFOUT 和 GND 上获得正确的电压
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.