Other Parts Discussed in Thread: ADS54J64EVM, ADS54J64, ADS58J64EVM, ADS58J64
主题中讨论的其他器件: ADS54J64、 ADS58J64EVM、 ADS58J64
大家好、
我们客户的问题之一、我在下面转发、 您能否提供一些故障排除建议
我们现在使用 ADS54J64EVM+TSW14J56EVM 两个板来提供采样波形。 提出了几个问题,我真诚希望得到答复。
我们现在在 HSDC 中使用 HSDCPro Automation DLL。 使用自动化 DLL C 示例中的 get_Capture_Data_32bits 函数、 可获得波形数字数据。 我们要返回到我们要采样的模拟信号、我们如何处理数字信号? 是否可以在 PC 上处理数字信号以获取原始波形?
2 、HSDC 中有通道8 (8个通道)。 该测试发现、来自 ADS 的四个采集通道的数据映射到 HSDC 的八个通道。 AIN、BIN、CIN、DIN 分别用于通道1/2、通道3/4、通道5/6、通道7/8;例如、来自 AIN 的信号对应于通道1和通道2、那么通道1和通道2之间的区别是什么? 我们只能观察到这两个数据的大小是非常不同的。


3. 我们可以看到 ADS 的配置软件中的数据处理过程。 问题2中的通道1、2是否在下图的 I 信号和 Q 信号上方?

在 ADS54J64EVM 芯片上、"ADS54J64四通道、14位、1GSPS、2x 监督 模数转换器"Sbas841文档、请参阅 DDC Mode0的说明、下面有一个小说明。

这是用于采样数据 QPSK 的调制过程、还是可以提供更详细的说明?是否有特定的解调方法用于通过 Get_Capture_Data_32bits 函数获取的数据? 如何恢复采样数据的原始信号
从 下图可以看出、ADC 的采样频率为 Fs = 1GSPS。 根据奈奎斯特采样定理、我们能否以高达500MHz 的频率对信号进行采样?在图的末尾、我们得到 JESD204B 上的 fs = 250MSPS、采样信号可恢复的最大频率是多少?

此致、
罗美