This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J64EVM:ADS54J64EVM+TSW14J56EVM 问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J64EVM, ADS54J64, ADS58J64EVM, ADS58J64

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1170882/ads54j64evm-ads54j64evm-tsw14j56evm-issues

器件型号:ADS54J64EVM
主题中讨论的其他器件: ADS54J64ADS58J64EVMADS58J64

大家好、

我们客户的问题之一、我在下面转发、 您能否提供一些故障排除建议

我们现在使用 ADS54J64EVM+TSW14J56EVM 两个板来提供采样波形。 提出了几个问题,我真诚希望得到答复。

我们现在在 HSDC 中使用 HSDCPro Automation DLL。 使用自动化 DLL C 示例中的 get_Capture_Data_32bits 函数、  可获得波形数字数据。 我们要返回到我们要采样的模拟信号、我们如何处理数字信号? 是否可以在 PC 上处理数字信号以获取原始波形?

2  、HSDC 中有通道8 (8个通道)。 该测试发现、来自 ADS 的四个采集通道的数据映射到 HSDC 的八个通道。 AIN、BIN、CIN、DIN 分别用于通道1/2、通道3/4、通道5/6、通道7/8;例如、来自 AIN 的信号对应于通道1和通道2、那么通道1和通道2之间的区别是什么? 我们只能观察到这两个数据的大小是非常不同的。

3. 我们可以看到 ADS 的配置软件中的数据处理过程。 问题2中的通道1、2是否在下图的 I 信号和 Q 信号上方?

在 ADS54J64EVM 芯片上、"ADS54J64四通道、14位、1GSPS、2x 监督 模数转换器"Sbas841文档、请参阅 DDC Mode0的说明、下面有一个小说明。

这是用于采样数据 QPSK 的调制过程、还是可以提供更详细的说明?是否有特定的解调方法用于通过 Get_Capture_Data_32bits 函数获取的数据? 如何恢复采样数据的原始信号

从 下图可以看出、ADC 的采样频率为 Fs = 1GSPS。 根据奈奎斯特采样定理、我们能否以高达500MHz 的频率对信号进行采样?在图的末尾、我们得到 JESD204B 上的 fs = 250MSPS、采样信号可恢复的最大频率是多少?

此致、

罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    客户是使用 ADS54J64还是 ADS58J64? 问题涉及 ADS54J64、但软件会针对 ADS58J64EVM 进行显示? 请澄清、因为这些器件是不同的器件、我们需要知道使用了哪些器件才能提供任何支持。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Chase、

    感谢您的回答。 我 已向客户确认他正在使用 ADS54J64+TSW14J56。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    感谢您的观看。 关于原始帖子、请在下面找到我的评论:

    1. 要从抽取数据转换器中恢复信号、必须知道 NCO 值、以便在客户寻求的情况下以数字方式将采样信号混合回 NCO 值。
    2. 该转换器针对复杂输出进行设置、因此每个 I 和 Q 在 HSDC Pro 中都有自己的通道。 HSDC Pro 通道1/2是指通道 A 的 I/Q 数据、HSDC Pro 通道3/4是指通道 B 的 I/Q 数据、等等
    3.  忽略 ADS58J64软件、因为它不正确、仅参考模式0的 ADS54J64数据表图像: 4倍抽取 Iq 输出和 Fs/4混频器时,数据转换器输出4倍抽取信号,这意味着转换器以1GSPS 的速率进行采样,每2个采样一次,通过与 LO 频率混合(在模式0中,这设置为 Fs/4)对该数据进行下变频。 然后再次抽取以将输出数据速率降低另一个因子2。 由于 ADC 在此特定模式下执行数字下变频、因此 ADC 传输的结果数据仅是奈奎斯特区域的一个小窗口。 get_Capture_32bits 只是 HSDC Pro Automation DLL 中的一个函数、用于保存函数调用时出现在 HSDC Pro 中的数据。 它与 ADC 输出的数据类型无关。
    4. 我们无法查看下图、因为这是用于不同器件 GUI 的。 请参阅上面的图54、这会将混频器显示为 Fs/4。 考虑到模式是2倍抽取、集成式低通滤波器通带在滤波器滚降成为问题之前仅有用80%左右(请参阅图50 200MHz 后的滚降(250MHz * 80%)、因此、ADC 将仅向下转换在 Fs/4的+/- 200MHz 范围内的信号。 混合后、转换器再次抽取2倍、导致另一个输出数据减少2倍、因此带宽将下降至+- 80MHz (这是因为+/- 200MHz /2 * 80%=+/- 80MHz)。 这一切都是在工作模式0下使用器件、其中混频器 LO 频率在+Fs/4或-Fs/4下是不可协商的。 为了在该 LO 频率中获得灵活性、使用器件工作模式1将启用 NCO 作为混频器 LO 频率。 通过使用第7.4.1.1节数控振荡器(NCO)和混频器中的公式、可以将 NCO 设置为采样率(fs)最高16位的频率表示

    使用 NCO 而不是 FS/4将使~160MHz 数据窗口能够在任何 NCO 频率下通过。 该器件的模拟输入带宽为1GHz、截止频率为3dB、因此将 NCO 设置为80MHz 至920MHz 之间频率对应的任何值都是可以接受的。

    此致、Chase