Other Parts Discussed in Thread: DAC81408
尊敬的支持团队。
我对 DAC81408的 REFGND 和 GND 引脚的电势有疑问。
哪个是模拟输出端子、REF GND 或 GND 的基准电势?
我的问题背景是、连接到 DAC81408模拟输出的 DUT 很远、我想将 DUT 和 DAC81408的 GND 电位感测到相同的电位。
此致、
Hiroaki Yuyama
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Yuyama-San、您好!
在图67中、看起来 DUT GND 连接到 U1B 以设置 REFGND 上的偏移、并施加额外的300mV 偏移、以确保 REF GND 从不为负。 此电路只是一个建议、您还可以通过感应 DUT GND 和调整 DAC 代码来应用偏移来实现相同的偏移。
如果您要对 REF/REFGND 应用模拟偏移、则可以将 REF GND 保持在0V 至+0.6V 之间相对于 GND。 绝对最大额定值要求 REFGND 最高可高于 GND +0.9V。

最棒的
Katlynne Jones