This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81408:REFGND 和 GND 电势

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC81408

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1171901/dac81408-refgnd-and-gnd-potential

器件型号:DAC81408

尊敬的支持团队。

我对 DAC81408的 REFGND 和 GND 引脚的电势有疑问。
哪个是模拟输出端子、REF GND 或 GND 的基准电势?
我的问题背景是、连接到 DAC81408模拟输出的 DUT 很远、我想将 DUT 和 DAC81408的 GND 电位感测到相同的电位。

此致、
Hiroaki Yuyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuyama-San、您好!  

    所有电路均以 GND 引脚为基准。 这包括模拟输出和数字输出。 只有基准使用 REF GND 引脚。  

     数据表的应用部分确实建议了一个电路来补偿 DUT 上的接地电位变化、但通过 REF 和 REFGND 输入将偏移施加到基准。  

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jones-San:
    感谢你的答复。

    我连接 REF GND 和 DUT GND、并在数据表图67中的应用示例中将 DUT GND 电势与 REF 和 REF GND 匹配。
    我将 REF GND 的电势保持在0V 至+0.6V 之间。

    此致、
    Hiroaki Yuyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuyama-San、您好!  

    在图67中、看起来 DUT GND 连接到 U1B 以设置 REFGND 上的偏移、并施加额外的300mV 偏移、以确保 REF GND 从不为负。 此电路只是一个建议、您还可以通过感应 DUT GND 和调整 DAC 代码来应用偏移来实现相同的偏移。  

    如果您要对 REF/REFGND 应用模拟偏移、则可以将 REF GND 保持在0V 至+0.6V 之间相对于 GND。 绝对最大额定值要求 REFGND 最高可高于 GND +0.9V。  

    最棒的

    Katlynne Jones