This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:(增强)模拟域中的肢体导联-导联 III 噪声

Guru**** 2549800 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298RECGFE-PDK, ADS1298R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1164819/ads1298r-augmented-limb-leads-in-analog-domain---lead-iii-noise

器件型号:ADS1298R

我们正在设计一个 ECG 监护设备、其要求为:

  • 所有肢体导联(I、II、III、aVR、aVL、 aVF)是在模拟域中导出的
  • 提供阻抗充气造影测量的呼吸

因此、我们将在 ADS1298RECGFE-PDK 电路板上评估 ADS1298R。

它通过以下方式进行连接(重新排列跳线并添加其他连接):

  • IN1N 和 IN1P -板载呼吸电路
  • IN2N - R (RA)
    IN2P - L (LA)
  • IN3N - R (RA)
    IN3P - F (LL)
  • IN4N - L (LA)
    IN4P - F (LL)
  • IN5N - N/C
    IN5P - L (LA)
  • IN6N - N/C
    IN6P - F (LL)
  • IN7N - N/C
    IN7P - R (RA)

增强型导联(通道5、6和7)根据 ADS129x 数据表的第9.3.1.7.3.1节"增强型导联"进行配置。
WCT 放大器设置如下:

一般而言、该电路可提供令人满意的结果。

但是、当病人(或病人模拟器)未连接时、通道4 (F-L 测量、因此导联 III)测量巨大的噪声信号、而其他导联(CH2、CH3、CH5、CH6和 CH7)为平坦线-这种不一致的行为会导致什么?

在这种配置中(导联 I - CH2、导联 II - CH3、导联 III - CH4)应该如何配置 RLD 寄存器以获得最佳结果、例如仅配置 RLDN2、RLDP2和 RLDP3、或相反配置 RLDN2、RLDP2、RLDN3、RLDP3、RLDN4、 和 RLDP4? 从我检查的结果中、它不会对导联 III 的行为产生任何影响。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于、"但是、当患者(或患者模拟器)未连接时、通道4 (F-L 测量、因此导联 III)测量巨大的噪声信号、而其他导联(CH2、CH3、CH5、CH6和 CH7)是平坦的线-这种不一致的行为会导致什么?"

    请提供一些屏幕截图吗? 例如、"ADC Registers"-> Channel Registers"页面和"Analysis"->"Scope"页面、用于比较 CH4和任何一个良好通道?

    与您认为良好的任何其他通道相比、通道4的峰峰值噪声是多少?

    1.您是否可以将任何信号连接到输入端并重新启动 EVM 和 GUI、即所有内容均为默认值(通道输入应为 All Input Short)、然后单击 Acquire (采集)、通道4与任何其他通道1相比如何?

    2.然后重复1、但将通道输入更改为正常电极。

    对于、"在这种配置中(引线 I - CH2、引线 II - CH3、引线 III - CH4)、我应该如何配置 RLD 寄存器以获得最佳结果、例如仅 RLDN2、RLDP2和 RLDP3、或相反 、RLDN2、RLDP2、RLDN3、RLDP3、RLDN4、 和 RLDP4?"

    我是否可以问您说"最佳结果"是什么意思?

    RLD 寄存器设置在很大程度上取决于取决于具体情况、但不限于以下来源和因素:

    环境/周围噪声、EMI、电极/贴片材料、电缆/电线材料/长度、外部电路、 电路板设计、RC /积分器电路调优、实验设置。

    然后、在产品/系统原型设计和开发阶段、结果将取决于 产品/系统电源、PCBA、 机械、机箱、屏蔽、 接地、外壳设计、计算机、计算机和/或任何其他电源适配器的数据传输电缆以及操作/使用环境。

    然后、当与人体接触时、结果取决于 电极/贴片材料/条件、电缆/导线材料/长度、 凝胶、皮肤条件、身体、 呼吸、肺中的空气、行走/交谈等

     上述任何一项都可能影响信号完整性和/或 SNR、因此  RLD 寄存器设置是 客户 需要绕过/调整的组合、以查找 与客户产品设计、应用和操作环境相关的适当组合/配置。

    因此、设计人员和/或工程师需要进行测试和试验 、以测试、收集数据、研究、数据分析、验证和验证、 然后调整、在做出最终决定之前重申/修改。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    由于我没有听到你的反馈,我相信我的建议回答了你的问题。
    我将关闭此帖子、如果您有任何待处理的问题、请随时将其发布在此处或打开新主题。
    谢谢、祝您愉快!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    很抱歉告诉您、此问题的优先级较低、我无法向您提供所需的屏幕截图。  
    在规划方面、我将能够在下周结束时尽早为您提供一些附加信息。  

    如果不符合您的政策、让线程打开更长时间、请关闭此线程。 在我再次处理该问题时、我将打开一个新的问题。

    祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果该线程仍处于待处理状态、则可以将其保持打开状态。

    而且、回到回顾和理解讨论、尝试和进展的过程会更好、更容易。

    感谢您的告知。