This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4403EVM:GUI 教程

Guru**** 2760485 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4403, AFE4403EVM, AFE4400, AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1164291/afe4403evm-gui-tutorial

器件型号:AFE4403EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4403AFE4400AFE4490

对于使用 AFE4403 EVM GUI 和将数据用于 python 或 Matlab 编码的初学者、是否有任何示例或教程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammed、  

    欢迎访问 E2E 论坛!

    AFE4403EVM 用户指南介绍了启动和运行 EVM 所需的一切内容。 可在 AFE4403EVM 页面的"技术文档"部分找到该链接、或访问以下链接 :https://www.ti.com/lit/pdf/slau572 

    此致、
    Nick Z  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    非常感谢您提供的信息。

    请告诉我、AFE4400或 AFE4490的 Arduino 库是否可用于 AFE 4403、用于 Arduino UNO 和 AFE4403之间的 SPI 通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一件事是、是否有办法仅为 EVM 板上的 AFE4403芯片供电、而不是为 AFE4403 EVM 的 MCU 供电?

    原因是我只想直接使用 AFE4403芯片与 Arduino 进行 SPI 通信、而不想使用 EVM 的内部 MCU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不知道具体的引脚和通信协议如何、但您可以查看 EVM 用户指南-

    5.3访问 AFE4403数字信号

    图85. AFE4403EVM 原理图(图1)

    图86. AFE4403EVM 原理图(图2)

    移除与 AFE 数字通信引脚关联的电阻器。 此外、客户需要使用跳线在客户的 MCU 引脚和共用/连接到 AFE 数字通信引脚的节点/焊盘之间进行连接(即移除了电阻器站点)。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    因此、我似乎必须移除电阻器。

    请告诉我、我是否能够通过外部 MCU 硼编码重新配置 TIA 增益和 LED 电流(移除电阻后)?

    我前面的一个问题仍然没有得到解答、那就是"可以将 AFE4400或 AFE4490的 Arduino 库用于 AFE 4403、以便在 Arduino uno 和 AFE4403之间进行 SPI 通信吗"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是否可以询问您是否已经将 EVM 与 GUI 结合使用来充分了解 AFE 和 EVM、从而完成一些评估或测试?

    如果您有且将只有一个 EVM、建议您在转到其他外部系统或主器件/主机之前先执行上述操作并熟悉该操作。

    通过向 AFE 寄存器写入值、可配置/设置 LED 电流范围和驱动电流以及 TIA 增益电阻器。

    请检查 Arduino 板和库、并参阅 AFE4403数据表第7.1~7.3、7.6和7.7节、如果满足这些要求、Arduino 应能够与 AFE4403配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    是的、我正在评估 EVM、之后 我 将访问外部 MCU。

    在我的 GUI 版本2.2中、当我尝试从脚本中启动宏窗口选项时出现此错误。

    在另一个红色块中、缺少滤波器选项。 这是可以的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否查看并关注此主题、看看这是否解决了问题?

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/914910/afe4403evm-gui-error

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否在下面的主题中查看回复?

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1166313/afe4403evm-gui-macro-recording-issue

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    由于我没有听到你的反馈,我相信我的建议回答了你的问题。
    我将关闭此帖子、如果您有任何待处理的问题、请随时将其发布在此处或打开新主题。
    谢谢、祝您愉快!