Other Parts Discussed in Thread: AFE4403, AFE4403EVM, AFE4400, AFE4490
主题中讨论的其他器件:AFE4403、 AFE4400、 AFE4490
对于使用 AFE4403 EVM GUI 和将数据用于 python 或 Matlab 编码的初学者、是否有任何示例或教程?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: AFE4403, AFE4403EVM, AFE4400, AFE4490
对于使用 AFE4403 EVM GUI 和将数据用于 python 或 Matlab 编码的初学者、是否有任何示例或教程?
您好、Mohammed、
欢迎访问 E2E 论坛!
AFE4403EVM 用户指南介绍了启动和运行 EVM 所需的一切内容。 可在 AFE4403EVM 页面的"技术文档"部分找到该链接、或访问以下链接 :https://www.ti.com/lit/pdf/slau572
此致、
Nick Z
您好!
不知道具体的引脚和通信协议如何、但您可以查看 EVM 用户指南-
5.3访问 AFE4403数字信号
和
图85. AFE4403EVM 原理图(图1)

图86. AFE4403EVM 原理图(图2)

移除与 AFE 数字通信引脚关联的电阻器。 此外、客户需要使用跳线在客户的 MCU 引脚和共用/连接到 AFE 数字通信引脚的节点/焊盘之间进行连接(即移除了电阻器站点)。
谢谢
您好!
我是否可以询问您是否已经将 EVM 与 GUI 结合使用来充分了解 AFE 和 EVM、从而完成一些评估或测试?
如果您有且将只有一个 EVM、建议您在转到其他外部系统或主器件/主机之前先执行上述操作并熟悉该操作。
通过向 AFE 寄存器写入值、可配置/设置 LED 电流范围和驱动电流以及 TIA 增益电阻器。
请检查 Arduino 板和库、并参阅 AFE4403数据表第7.1~7.3、7.6和7.7节、如果满足这些要求、Arduino 应能够与 AFE4403配合使用。
您好!
您能否查看并关注此主题、看看这是否解决了问题?
谢谢
您好!
您能否在下面的主题中查看回复?
谢谢