Other Parts Discussed in Thread: DAC8742H, DAC8760, TVS3300
主题中讨论的其他器件: DAC8760、 TVS3300
大家好、
DAC8742H 的 IEC61000-4 (尤其是对于4-4快速瞬变脉冲和4-5雷击浪涌) EMC 抗扰度是否有任何测试结果和/或参考设计?
谢谢、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Atsushi-San、
此时、我们没有 DAC8742H 在任何具有 EMC 抗扰度的 IEC61000-4测试方面的任何测试结果或参考设计。 我们在 DAC8760周围(通过 https://www.ti.com/tool/TIPD153#tech-docs)进行的唯一包含任何 IEC61000-4测试的参考设计。 我在这里提供了一个链接、但该设计适用于工业电压和电流输出驱动器。
由于 DAC8742H 基本上是调制解调器器件、因此我不确定这会有所帮助、因为工作电压是如此不同。 无论如何、这可能对其他设计有所帮助。
吴约瑟
Atsushi-San、
典型应用中所示的保护电路尚未经过 EMC 测试、因此我无法猜测该电路提供的 EMC 保护级别。
这个电路 确实使用了一些保护器件的分层、目前我没有任何其他建议。 双向 TVS 是电路中的主要保护。 如果电压电平上升到 TVS 电压以上、则过压由二极管分流。 铁氧体磁珠可抑制来自和 EMC/ESD 事件的电流上升、而电容可用作低阻抗路径、以分流电压快速上升。 有一个电桥、允许意外误接、这也是保护的一部分。
对于 TVS、它们希望以多大的电压运行环路? TI 确实有一些浪涌保护器件。 一个示例是 TVS3300。 关断电压为33V、根据目标工作电压、这对于应用而言可能会有点低。
吴约瑟