This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8742H:IEC61000-4的测试结果和/或参考设计

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8742H, DAC8760, TVS3300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1168716/dac8742h-test-result-and-or-reference-design-for-iec61000-4

器件型号:DAC8742H
主题中讨论的其他器件: DAC8760TVS3300

大家好、

DAC8742H 的 IEC61000-4 (尤其是对于4-4快速瞬变脉冲和4-5雷击浪涌) EMC 抗扰度是否有任何测试结果和/或参考设计?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Atsushi-San、


    此时、我们没有 DAC8742H 在任何具有 EMC 抗扰度的 IEC61000-4测试方面的任何测试结果或参考设计。 我们在 DAC8760周围(通过 https://www.ti.com/tool/TIPD153#tech-docs)进行的唯一包含任何 IEC61000-4测试的参考设计。 我在这里提供了一个链接、但该设计适用于工业电压和电流输出驱动器。

    由于 DAC8742H 基本上是调制解调器器件、因此我不确定这会有所帮助、因为工作电压是如此不同。 无论如何、这可能对其他设计有所帮助。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约瑟夫-圣、

    我的客户希望我们建议(不保证) DAC8742H 的保护电路符合 IEC61000-4-4和4-5标准。

    您能建议一个示例电路吗?

    数据表典型应用电路具有40V TVS、铁氧体磁珠和1000pF 电容器。

    此保护电路涵盖了什么级别的 EMC?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Atsushi-San、


    典型应用中所示的保护电路尚未经过 EMC 测试、因此我无法猜测该电路提供的 EMC 保护级别。

    这个电路 确实使用了一些保护器件的分层、目前我没有任何其他建议。 双向 TVS 是电路中的主要保护。 如果电压电平上升到 TVS 电压以上、则过压由二极管分流。 铁氧体磁珠可抑制来自和 EMC/ESD 事件的电流上升、而电容可用作低阻抗路径、以分流电压快速上升。 有一个电桥、允许意外误接、这也是保护的一部分。

    对于 TVS、它们希望以多大的电压运行环路? TI 确实有一些浪涌保护器件。 一个示例是 TVS3300。 关断电压为33V、根据目标工作电压、这对于应用而言可能会有点低。


    吴约瑟