This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1234:接地平面和模拟平面

Guru**** 2504465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1172941/ads1234-ground-and-analog-plane

器件型号:ADS1234

大家好!

我是一名 EE 学生、这里是我的 PCB。 我有一个关于数字和模拟隔离的问题。 我对这两个选项犹豫不决:

1) 1)仅在后层上分离模拟和数字接地平面、在前侧分离数字/模拟走线

2) 在两 层上都有模拟和数字接地层、并使用通孔连接两个数字(模拟)接地层

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomas、您好!  

    我们建议为所有数字和模拟连接使用实心接地层、而不是分区接地层。  

    至于模拟和数字连接、我们建议将所有模拟连接都放在电路板的一侧、而数字连接在另一侧(如电路板的左侧与右侧)。 即使在使用多层时、也不要让不同类型的信号相互上方或下方运行。  

    TI 培训页面上还有一些有关 PCB 布局主题的视频、页面右侧列出了这些视频。  

    此致

    Cynthia