This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490:AFE4490 ADC 测量电压范围

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1174417/afe4490-afe4490-adc-measuring-voltage-range

器件型号:AFE4490

您好!

我是 KH、我想知道 AFE4490 ADC 测量电压范围。

根据 AFE4490的数据表、LED1和 LED2的采样范围为+/- 1.2V。

我想知道的是、为什么需要-1.2V 至0V 的电压来测量 ADC。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KH、

    从 PPG 信号的角度来看、PD 电流将为正、但随着环境消除 DAC 移除信号中的任何直流分量、随后是第二级增益、信号可能会变为负。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好、感谢您的回答。