请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE4490 您好!
我是 KH、我想知道 AFE4490 ADC 测量电压范围。
根据 AFE4490的数据表、LED1和 LED2的采样范围为+/- 1.2V。
我想知道的是、为什么需要-1.2V 至0V 的电压来测量 ADC。
提前感谢您。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.