This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在 SPI 的电压模式下使用

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC63204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1174649/use-in-voltage-mode-with-spi

器件型号:DAC63204

请提供 STM32的源代码、用于通过 SPI 通信连接 DAC63204、从而控制单个通道的电压。

如果不是、请提供需要为相同设置的寄存器列表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将在美国假期后的星期一作出回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、我将等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kashyap、

     我们没有适用于 STM32的源代码、但我可以帮助您进行寄存器设置。 如果您使用任何内部功能、我将需要有关如何配置 DAC 的更多详细信息。

    对于最基本的用例、您需要在 common-config 寄存器中为输出通道和内部基准(如果使用)加电:

    确保为使用电压 模式的任何通道关闭电流模式。  

    在 DAC-X-VOUT-CMP-CONFIG 寄存器中设置基准/增益设置:

    在 DAC-X-DATA 寄存器中设置输出:

    最棒的

    Katlynne Jones