请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS131M08 我基于 ADS131M08进行了设计、在极少数电路板上 MISO 引脚不是任何输出。
我检查了 CLK 的 IC、它是8.192M
MCU 的 SPI 时钟也是25MHz
我们还可以看到 MCU 的 MOSI 信号。 但 ADS131M08没有响应。
您能在我们可以检查相同问题的方面提供帮助吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.