This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200-EP:单通道模式下的串扰

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RF, ADC12DJ5200-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1166640/adc12dj5200-ep-crosstalk-in-single-channel-mode

器件型号:ADC12DJ5200-EP
主题中讨论的其他器件:ADC12DJ5200RF

大家好、

数据表中的图6-2显示了双通道模式下的串扰。 我们的客户希望知道 单通道模式下的串扰、前提是未使用的输入端存在干扰源。  

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    很清楚、客户想要在单通道模式下使用5200RF 器件、例如 JMODE 1? 它们可能仍会向器件的通道 B 施加模拟输入信号?

    如果您有任何其他信息、这将有助于澄清问题。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    很抱歉我迟到了。

    我想在输入 B 上以单通道模式(@10GS/s)使用5200RF。不幸的是、输入 A 上仍会出现一些不需要的信号

    在这种情况下、串扰是什么?

    BR、

    N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    如果在单通道模式下使用 JMODE1与 CHA 或 CHB、则这不是串扰、这是交错器件的两个 ADC 内核的一个赝像。

    如果您想向我发送 FFT 图、我可以为您进行验证。 我相信您在频谱中间看到的是杂散(交错杂散或 IL 杂散)。 是这样吗?

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

     

    感谢您的回答。

    我的 ADC12DJ5200没有任何硬件。 我正在为新设计进行组件预选。

    我想在单通道模式双边沿采样(DES)中使用 ADC12DJ5200、例如10GS/s

    模拟源为 SRCA 或 SRCB。 (参见下图)

    例如、使用 SRCA 时、我可以衰减 SRCB、但不能完全将其关闭、反之亦然。

    因此、我想知道串扰是否会对我的应用造成问题。

    我还读出、对于单通道模式 DES、首选输入 A。  如果改为使用输入 B、我可以期待什么类型的性能损失?

    BR、

    N.   

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    在使用 JMODE1时、您是否打算将信号源从一个通道移至另一个通道?  

    否则、如果使用一个通道并终止另一个未使用的通道、则不会出现串扰问题。

    在内部、多路复用器针对 CHA 进行了优化、 如果使用 CHB、我必须检查设计中的性能会发生什么变化。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    是的、 我们计划在使用 JMODE1时、根据我最后一个线程的图片将信号源从 INA 移动到 INB。

    我们希望将 ADC12DJ5200用作模拟多路复用器。 因此我对串扰的担忧!

    如果您使用 CHB、请检查性能会发生什么变化、我们将不胜感激。

    此致、

    N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    我检查了设计和特性。 这种类型的测量尚未在工作台上完成。

    请提供我们可以在实验中执行测量的以下内容。

    采样率:10.4GSPS? 何时处于 JMODE1?

    CHA 和 CHB 信号源都需要频率和振幅电平。 尤其是在不使用时、另一个通道的情况下。

    获取这些信息后。 我可以提供一个时间表、说明我们何时可以为您完成此测量。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的回答。

    对于  10.4GS/s 下的单通道模式 Jmode1、我想知道与数据表图6.2 (双通道模式- Jmode3)相同的测量值

    以 dB 为单位的串扰应该是线性的(不取决于干扰源信号振幅)。 为了方便测量、我将使用一个与100% FS 相对应的干扰源振幅。

    此致、

    Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    好的、我们将在 JMODE 1中复制频率扫描、如图6-2所示。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    好的、谢谢。

    此致、

    N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    我们对一个器件进行了测量、并在随附的 PowerPoint 中生成了图。 我们在一个通道中使用了-1dBFS 的输入信号、并在 JMODE1中的器件以10.4GS/s 的速率测量了另一个通道上的串扰

    请告诉我们这是否能解决您的问题。

    最棒的

    Camilo

    e2e.ti.com/.../Crosstalk-Measurement-JMODE1.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Camilo 和 Rob、

    非常感谢您的测量。 令人印象深刻的结果!

    这就解决了我的问题。 但是还有另一个开放点:

    在内部、多路复用器针对 CHA 进行了优化、 如果使用 CHB、我必须检查设计中的性能会发生什么变化。

    再次感谢您的帮助。

    此致、

    Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    最初、对 CHA 性能更佳的评论是因为器件没有针对 CHA 与 CHB 的单独微调寄存器、但在最终 PG 中添加了这些寄存器。 然而、CHB 未修整、因此 CHA 将具有更好的性能。 例如、我们预计交错杂散会更高。

    最棒的

    Camilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Camilo、

    感谢您的回答。

    它回答了我的问题。

    l 对您为 ADC12DJ5200输入和响应提供的 S 参数有另一个问题。

    它基本上涉及输入、测量的 S11、我将使用它进行仿真。

    S11端接为纯差分这一事实与 ADC 输入内部50欧姆端接以 AGND 为基准的实际情况不符(请 参阅数据表图7-1)。

    对于驱动纯差分 ADC 输入模型的放大器而言、这是一个真正的仿真问题。 如果放大器具有某种共模、它将被完全反射、而实际情况并非如此。 这会导致错误的仿真。

    您是否有一个2端口 S2P 文件、该文件是 INA+(端口1)和 INA-(端口2)的全差分测量? (参见下图)

    谢谢、此致、

    N.

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    网站上提供了 ADC12DJ5200RF 的 S 参数。 其中包括此 PowerPoint 演示文稿、其中在幻灯片3中包含一个有关如何添加理想的1:1变压器以使端口1成为差分器的图像。 够了吗? 或者、您是否需要分离每个输入的参数? 我还可以与我的团队核实、以确保  ADC12DJ5200RF 的参数 与 ADC12DJ5200-EP 相同。  

    最棒的

    Camilo

    e2e.ti.com/.../ADC12DJ5200RF-S_2D00_Parameters.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Camilo、

    感谢您的回答。

    我实际上需要与下图对应的 S 参数、其中矢量网络分析器(VNA)测量全差分配置中的 ADC 输入、从而生成 S2P 文件。 BTW、这很可能是您测量 ADC 输入的方法!

    此致、

    N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    是的、这是我们测量 ADC 的方法、但我们的 VNA 没有这些功能来执行真正的 SDD11测量并捕获所有共模参数。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    由于您已经 根据下图测量了 S 参数,您是否可以与我共享生成的 S2P S 参数文件?

    谢谢、此致、

    N.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    请参阅以下有关 sparam 文件的链接。

    https://www.ti.com/product/ADC12DJ5200RF?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=asc-null-null-gpn_en-cpc-pf-google-wwe&utm_content=adc12dj5200rf&ds_k=ADC12DJ5200RF&dcm=yes&gclid=EAIaIQobChMIgp-HsZLS-wIVqhbUAR0T5wfAEAAYASAAEgLs7PD_BwE&gclsrc=aw.ds#design-tools-simulation

    谢谢、

    Rob